This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:用于1.8V 电平且电源电压规格为0.2x 的逻辑低电平

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1296164/txb0104-use-on-1-8v-level-with-0-2xsupply-voltage-spec-for-logic-low

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXS0104E

器件指定最大0.4V 低电压(明显必须高于0.15V) -但我们希望驱动仅1.8V 的芯片、并且具有0.2 * SUPPLY = 0.36V 的最大低电平

现在、由于我们的电路板不会处于温度范围的范围内、例如、它只会有10K 上拉电阻(因此1mA 不会指定为0.4V。

它会起作用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的驱动强度为20 µA。 不得将 TXB 与如此强的上拉电阻器一起使用(请参阅第8.3.5节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    除了 Clemens 的回答外、请提供有关此用例的更多信息、以便获得更准确的建议。 信号接口是什么? 所需的数据速率和任何严格的时序参数?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是简单的驱动和可与1.8V IO 配合使用的 I2C 芯片。   在其数据表中、其最大低电压为0.2 * Vsupply => 0.36V。

    Clemems 的反应让我感到困惑、因为我根本不喜欢 thepin -在 I2C 芯片中很直接。

    我担心的是您的芯片(作为中继器)将低电压限制在0.4V。   我当时在试图判断当接收芯片规格为0.36V 作为最大低电压时、该缓冲器是否能够转换为1.8V I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能将 TXB 用于 μ I²C。 (I²C Ω 始终需要上拉电阻器。)

    您可以使用 TXS0104E。 (要保持低电压、请勿对其使用任何外部上拉电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    0.15V 的 VIL 要求可用于调节/保证0.4V 的器件 VOL。 这不是严格的逻辑输入低阈值。 请参阅 有关此问题的本常见问题解答。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、很抱歉、我说的是 TXS0104E  ( 我在设计中同时使用这两个器件、另一个用于不同的接口)。

    我不会安装任何外部上拉电阻器。  所以它看起来就像你认为它应该是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有外部上拉电阻、则只有两个内部10 kΩ 上拉电阻。 您的器件产生的 VOL 取决于其驱动强度。