This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:用于汽车部件的 AUP1G32

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G32-Q1, SN74AUP1G32, SN74LVC1G32-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1297665/sn74aup1g32-aup1g32-for-automotive-parts

器件型号:SN74AUP1G32
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G32-Q1、SN74AHC1G32-Q1

您好、支持团队

我们是否有适用于 AEC-Q100器件的 SN74AUP1G32?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有符合汽车标准的 AUP 器件。

    根据电源电压、使用 SN74LVC1G32-Q1或 SN74AHC1G32-Q1。