This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:电平传输问题

Guru**** 2963960 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1295911/lsf0108-level-transfer-issue

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304

团队好,

我的客户使用 LSF0108进行 SPI 电平转换。 客户报告 B 侧上的电压为1.8V、等于 VCCA。 您可以查看原理图并提供建议吗? 谢谢!

此致、

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 具有开漏输出。 A/B 输出端缺少上拉电阻器。

    (EN 绝不能高于 VREF_A、因此可能无法连接到 TH5_BOOT_QSPI_SEL。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ladisch,ć

    在 SPI 应用中使用该器件时、是否仍需要上拉电阻器? R5275没有放置2个、因此我认为 EN 引脚连接正确。

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上行转换时、LSF 始终需要上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    B2通过一个2.2k 电阻器上拉至3.3V、但该引脚的电压异常。 该波形如下所示(红色)。 还有其他建议吗? 谢谢。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线路电容和上拉电阻构成 R-C 低通滤波器。 为了获得更快的边沿、您需要更强(更小)的上拉电阻器。

    LSF 的架构是双向转换所必需的。 对于 SPI 等单向信号、TXU0304等单向转换器将是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    当将 MISO 的上拉电阻降至330欧姆时、波形得到改善、请参阅下图中的紫色波形、但此时低电压电平达到600mV。 考虑到通过导通晶体管的电流仅为9mA、该低电平似乎过高。 你有什么意见吗?

    从图中可以看出、当上拉电阻为330欧姆时、紫色 MISO 的上升沿仍然很慢、但时钟信号 CLK 未连接到外部上拉电阻、但其波形良好。 为什么会这样呢?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一种无源开关。 低电平取决于其他器件的驱动强度。

    对于 VREF_A 以下的电压、LSF 用作模拟开关。 因此、只有在转换到更高电压时才会出现缓慢的边沿。

    TXU0304不会出现这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ladisch:

    对问题的任何评论2:

    从图中可以看出、当上拉电阻为330欧姆时、紫色 MISO 的上升沿仍然很慢、但时钟信号 CLK 未连接到外部上拉电阻、但其波形良好。 为什么会这样呢?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为时钟和 MISO 信号的方向相反。 主器件主动将时钟驱动至3.3V、从而使输出快速达到1.8V。但从器件仅将 MISO 信号驱动至1.8V、因此剩余的上升沿仅由上拉电阻器进行弱驱动。

    TXU0304不会出现这些问题。