This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV594A:如果该引脚处于输出高电平状态、我可以将引脚3 "QD&quot 直接接地吗、VCC = P3V3

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1297463/sn74lv594a-could-i-wire-pin-3-qd-to-ground-directly-event-this-pin-is-at-output-high-situation-vcc-p3v3

器件型号:SN74LV594A

通常、我使用一个程序来控制连接到与非门 74LVC1G08GW 的引脚3"QD"。  

对于 ICT、我们希望直接控制与非门、那么 如果 我们将引脚3直接接地、那么它是否会损坏 SN74LV594APWR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    这应该没问题。 任何未使用的输入和/或输出都可以直接接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    谢谢、我们无需添加 小于10欧姆的小电阻即可避免损坏 SN74LV594APWR 内部缓冲器、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的有源输出不应短接至相反的电压电平;这将超过25 mA 的绝对最大额定值。

    您可能需要超过100 Ω 的电压来防止损坏、具体取决于电源电压。 为了安全起见、我会使用1 kΩ。