This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:输入迟滞

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, SN74LXC2T45, SN74AXC1T45, SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1297408/sn74avc2t244-input-hysteresis

器件型号:SN74AVC2T244
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T34、TXU0102 、SN74LXC2T45、SN74AXC1T45

数据表首页指示:

      输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度

但是有一个规范要求10V/秒输入上升/下降时间、这似乎与迟滞声明有所矛盾。

我们有没有关于迟滞电平的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 迟滞非常小、不值得保证很小的量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

     谢谢、您可能还看到了 AUP 系列(SN74AUP1T34)的电压高达200ns/V、SN74AXC1T45的电压高达100ns/V、以及具有施密特触发输入/无压摆率要求的 TXU / LXC 系列(TXU0102 / SN74LXC2T45)。

    此致、

    迈克尔.