This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T32:或门或与门

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1297983/sn74lv1t32-or-gate-or-and-gate

器件型号:SN74LV1T32

大家好、

查看最新版本的 SN74LV1T32数据表(于2023年10月修订)后、我注意到第9.2节中的逻辑图和第9.4节中的真值表反映了一个与门而不是一个或门的运行。 您能否在数据表中确认这是否为错误、或者该器件是否从或门更改为与门?

此致、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    它是或门。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    感谢确认!  是否有计划更新数据表以反映这一点?

    此致、

    米沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将把这个问题推送至最后、并在下一个版本中进行更正。

    此致!

    马尔科姆