This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS21-Q1:上拉和放大器;与门输入线上的 RC 滤波器

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1298400/sn74hcs21-q1-pull-up-rc-filter-at-input-line-of-and-gate

器件型号:SN74HCS21-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710

您好、专家!  

我将使用这4个输入和逻辑来组合来自栅极驱动器的故障信号(UCC21710 -四个数字)。 FAULT 引脚为漏极开路、因此我们在 FLT 和 GND 引脚上提供了4.7K 上拉至 VCC 以及100pF 的电容。 当该 FLT 引脚位于和 IC 侧时、

如果我们把它传递到一个 RC 滤波器是什么意思(例如220欧姆和100p)?

RC 的时间常数是否会受到全增值的影响?

如果这样、新的上升时间为(4.7K + 220)* 100p?

在另一种情况下 、存在3个 FLT 输入、那么第4个输入引脚的更好选择是什么呢、使其保持悬空或连接到5V

此致

阿诺普·库马尔