This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:可以将开漏信号连接到此

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1298372/txb0302-can-open-drain-signals-be-connected-to-this

器件型号:TXB0302
主题中讨论的其他器件:TXU0202

您好

我们将 在设计中使用 TXB0302DQMR。 以下是我们的实施

由于 INTR 信号(连接到引脚2)是一个开漏信号、因此我们面临问题。信号未按预期切换。 但是、电平转换器在复位信号(引脚6上的 I/p)下工作正常。

我们试图在引脚2上添加一个上拉电 阻器、此后我们看到一些切换、但变为可忽略不计的100mV 电压电平。因此问题仍然存在。 请告知我们以下信息

  • 此电平转换器(TXB0302DQMR)是否可用于开漏输入?  
  • 如果我们必须将该 IC 更改为  TXS0102DQMR、它会对复位信号产生影响、因为它不是开漏

在测试电路板并面临此问题时、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 在使用强上拉或下拉时无法正常工作(请参阅数据表第6页)。 确保总上拉电阻至少为20 kΩ。

    对于单向信号、最好使用 TXU0202等单向转换器。