This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:我们可以用作缓冲器

Guru**** 2686355 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1, SN74LVC2G66-Q1, TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1298158/lsf0204-q1-can-we-use-as-buffer

器件型号:LSF0204-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66-Q1TCA9517-Q1、SN74LVC2G17-Q1

我们是否可以 将此部件用作缓冲器、方法是将 Vref_A 和 Vref_B 连接到 相同的电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是;这个器件只是一个无源开关。 如果两个电源相同、则其行为就像 SN74LVC2G66-Q1一样简单。

    有针对单向信号(例如、SN74LVC2G17-Q1)或针对慢速、双向信号(TCA9517-Q1)的缓冲器。