This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH162244-SP:太空部件与军用额定版本

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH162244-SP, SN54LVTH162244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1298099/sn54lvth162244-sp-space-part-vs-military-rated-version

器件型号:SN54LVTH162244-SP
主题中讨论的其他器件: SN54LVTH162244

您好!

关于 SN54LVTH162244-SP 的快速问题。 该器件的构造是否与军用级 SNJ54LVTH162244WD 版本有所不同、或者只是符合不同的级别? 航天级器件(SNJ54LVTH162244WD-SP 或其他器件)的可订购器件外观如何?

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5962-9680901 Q XA:SN54LVTH162244
    5962-9680901 V XA:SN54LVTH162244-SP

    两者使用相同的 SMD。 字母 Q/V 是器件类别指示符(高可靠性/空白、请参阅第1.2.3节)。 第4.2.1节 C.指出、"应按照 MIL-PRF-38535、附录 B 中的规定对器件 V 类进行额外筛选"第4.4.1节 d.表 II 列出了不同的电气测试要求。

    材料成分与最后一位数字相同、因此看起来是相同的。