This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:IBIS 模型未在 ADS 中输出预期电压。

Guru**** 2512015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1295971/txb0304-ibis-model-not-outputting-expected-voltage-in-ads

器件型号:TXB0304

我正在尝试使用 TXB0304RSVR 在 ADS 中模拟非标准 SPI 实现。

SPI 包含3个信号(SS、CLK、MISO/MOSI)、其中 MISO 和 MOSI 共用一条线路、因此需要一个双向部件。

我们打算从2.85V 转变为1.8V、反之亦然。 我认为此模型不支持此功能、所以我尝试在3.3V 到1.8V 的范围内进行仿真、但是、我看到输出为1.8V 到6V。

您能提供帮助吗?

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nathan、

    不确定此问题是否与您配置电源钳位的方式直接相关、但我在下面附上了原理图/波形、因为它似乎工作正常。 尽管我会注意到、使用您的系统负载下的物理 EVM 进行评估将通过该器件提供最准确的信号完整性。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    看来,这是一个骗局,我显然把它设置错了。

    您能否解释为什么 T 引脚未连接到第一个引脚模型上、为什么 E 接地?

    此外、是否应该以第一个引脚 SE 到 A1 1V8模型、以及另一个 B1到3V3为例?

    最好能得到 IBIS 模型中的说明、可能我在某处遗漏了它。

    谢谢。

    内森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    T 引脚未连接到第一个器件上、因为该器件用作输入器件。 当 E 引脚接地时、IBIS 模型被视为输入缓冲器(类似地、连接到 VCC 的 E 引脚会将缓冲器置于输出级)。  

    此外,是否应该将第一个引脚设置为 A1 1V8型号,而将另一个引脚设置为 B1至3V3?

    是的、您在这里的理解是正确的。  


    下面是有关 IBIS 模型的更多信息的应用手册:
    https://www.ti.com/lit/an/szza034/szza034.pdf?ts = 1675442097631&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F



    此致、

    插孔