This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:OE 端子的输入频率

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1298651/sn74avc2t245-input-frequency-of-the-oe-terminal

器件型号:SN74AVC2T245

您好!

是否可以通过将脉冲信号以0.5ms (2kHz)的时间输入到 OE 端子来运行 SN74AVC2T245RSWR?

是否存在可输入到 OE 端子的频率限制(SN74AVC2T245RSWR 可以运行)?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、这是可以实现的。

    传播延迟 TPxZ/TPZx 导致了实际限制。 但1/8.2ns 对应于大约60 MHz。