This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:热插拔应用

Guru**** 2553980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1299479/sn74lvc16245a-hot-plug-and-unplug-applications

器件型号:SN74LVC16245A

大家好、

我看到了 Ioff 支持带电插入"的描述。 您可以帮助再次检查是否适用于热插拔应用?  如果 在器件上电之前上拉输入/输出、它是否会导致体二极管或 PU 等 signal-Vcc 产生泄漏? 谢谢!

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    则适用于此应用。 此器件上没有正输入/输出钳位二极管、因此如果 VCC 上没有电压、则应无法通过输入或输出为器件供电。

    由于这是 CMOS 器件、将有一些泄漏来自输入/输出 FET 上的寄生电容、但此漏电流应该微不足道。

    此致!

    马尔科姆