This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:关于 SN74LVC2G17DCKR 器件标识的查询

Guru**** 2893060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1299131/sn74lvc2g17-inquiry-regarding-device-marking-of-sn74lvc2g17dckr

器件型号:SN74LVC2G17

您好、TI 专家

在查看数据表时、我们看到了 SN74LVC2G17DCKR 的5个器件标识(C75、C7F、C7J、C7K、C7R)。


你能猜出这是什么意思吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    这些标记仅提供批次追踪信息。 所有器件在电气方面将是相同的。 根据您最终获得的器件的生产地点、铅涂层将会有所不同、但如果您订购 DCKR、这不是您可以控制的。

    此致!

    马尔科姆