This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC574A:输出钳位电流

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1299118/sn74lvc574a-output-clamp-current

器件型号:SN74LVC574A

大家好、

什么是输出钳位电流(VO > Vcc) ?

输出钳位电流、Iok (VO < 0)…… −ó n 50 mA

输出钳位电流、Iok (VO > Vcc)…… ????? mA

如下面的 NXP 74ALVC574规格表中所述、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    该器件具有 Ioff /局部断电功能、因此输出端没有正钳位二极管。

    此致!

    马尔科姆