This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:SN74LVC1G32DRY2与 SN74LVC1G32DRYR 之间的差异

Guru**** 2531210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1300008/sn74lvc1g32-difference-between-sn74lvc1g32dry2-and-sn74lvc1g32dryr

器件型号:SN74LVC1G32

团队、您好!

请问,这些 PN 之间有什么区别?  还是在 DSF2和 DSFR 封装选项之间?

从数据表中、我找不到任何区别、但为什么有2个 PN?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第18页所示、胶带中的引脚1方向不同。