This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G14:正在寻找高频逆变器与放大器的器件或方案;缓冲器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G86, SN74LVC2G86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1299933/sn74auc1g14-looking-for-device-or-scheme-of-high-frequency-inverter-buffer

器件型号:SN74AUC1G14
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G86、SN74AUC2G86

尊敬的先生/女士:

我正在寻找一种同时包含逆变器和具有识别延迟的缓冲器的器件。

背景情况是、我有一个高频 PWM 信号(几 MHz)、并且我想获得一个反相逻辑信号、但需要接近识别的时序(非隔离式)。 因此、我认为 具有相同延迟参数的逆变器和缓冲器都会受益。 是否 建议使用任何设备或其他方法?

谢谢。

汉斯·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用双通道异或门、即 SN74LVC2G86 (3.3V…5V)或 SN74AUC2G86 (0.9V…2.5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 明白了。