请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUC1G14 主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G86、SN74AUC2G86
尊敬的先生/女士:
我正在寻找一种同时包含逆变器和具有识别延迟的缓冲器的器件。
背景情况是、我有一个高频 PWM 信号(几 MHz)、并且我想获得一个反相逻辑信号、但需要接近识别的时序(非隔离式)。 因此、我认为 具有相同延迟参数的逆变器和缓冲器都会受益。 是否 建议使用任何设备或其他方法?
谢谢。
汉斯·张