This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:最大驱动电流

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1299831/sn74lv14a-maximum-driveable-current

器件型号:SN74LV14A

您好!  

在数据表中、SN74LV14A 的输出电流为每路输出的25mA、有必要使用整个 IC 以使输出电流不超过50mA。

当使用电源电压 Vcc=4.5V 至5.5V 时、最大 IOL 为12mA。 同时驱动6个通道时、最大输出为72mA、超出 IC 的允许值(50mA)。 有问题吗?

换言之、即使 SN74LV14A 的所有栅极在12mA 处驱动、是否也没有问题?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您处于建议的操作条件内、电气特性就能得到保证。
    只要保持在绝对最大额定值范围内、器件就不会损坏。

    使用12 mA 驱动所有输出将超过绝对最大额定值、因此可能会损坏。
    (请注意、VCC 和 GND 具有单独的限值、因此可以将三个输出驱动为高电平和三个低电平。)