This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS74A:为什么 SN74ACT74PWR 被选为 SN74LS74ADBR 的备选器件?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1298765/sn74ls74a-why-was-sn74act74pwr-selected-as-alternate-device-for-sn74ls74adbr

器件型号:SN74LS74A
主题中讨论的其他器件:SN74ACT74

大家好!

我的一位客户将 SN74LS74ADBR 用于其当前产品。

最近、他们收到了 SN74LS74ADBR EOL 的 PCN。 PCN 建议使用 SN74ACT74PWR 作为 SN74LS74ADBR 的备选器件。
但这2个器件的封装类型不同。 此外 、SN74ACT74具有一个串联的 DB 封装。   

此时、客户有以下问题。 您可以给我答复吗?

问题1:  
 尽管 SN74ACT74具有 DB 封装、但为什么选择 SN74ACT74PWR 作为 SN74LS74ADBR 的备用器件?

问题2.
 SN74ACT74PWR 建议 SN74ACT74DBR 是否很快被省电?
换而言之、他们是否应该避免 使用 SN74ACT74DBR、因为 器件将很快被省电?

问题3:
他们不想更改当前的 PCB 布局。
那么、您能告诉我 SN74LS74ADBR 的任何其他备选器件吗?
SN74HCT74DBR 能否 用作 SN74LS74ADBR 的备选器件?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    1. 我不知道。 我不熟悉由谁发出更改。
    2. 否。 所有器件均处于激活状态。
    3. 是的、您可以使用 HCT74DBR。 但 ACT74DBR 也可以很好地工作。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    非常感谢您的答复。
    回复对客户和我很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。