This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:需要有关使用 ADC 读取 PC2输出的帮助

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1297901/cd74hc4046a-need-help-with-reading-pc2out-with-adc

器件型号:CD74HC4046A

大家好!

我正在检测两个信号之间的相移,这两个信号馈送至公共 IN 和 SIG IN。 我有问题, PC2out 是死了. 我通过添加2k /2k 到5V 和 GND 解决了问题. 我不明白为什么它需要电阻器他们.

另一个问题是现在我可以看到信号在示波器基于前置和滞后. 如何使用微控制器读取。 我需要在 IC 和微控制器之间添加任何滤波器吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwinder:  

    PC2OUT 不应该需要任何外部偏置、但由于一切似乎都正常工作、我认为应该允许让电阻器保持原样。

    这取决于您的应用、但您可以添加一个低通滤波器来测量信号之间的平均超前/滞后。 如果您只想测量瞬时相位差、可以将 PC2out 连接到 微控制器的输入端并直接测量。 对于测量相位差、采样率等所需的精度、您有什么要求吗? ?  

    此致、  

    康纳