This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A:终端处理

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1300354/sn74vmeh22501a-terminal-processing

器件型号:SN74VMEH22501A

是否应该断开未使用的引脚(例如3A8和3B8)?

如果我不这么做、我是否会遇到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持开路。

    3A 引脚具有总线保持电路、因此如果它们是输入、可以将其保持开路。
    所有其他输入应具有有效电压(低电平或高电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯,谢谢你的回答。

    是否有任何此内容的文档?

    是否禁止上拉和下拉输入引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅建议运行条件表的脚注(1)。

    上拉或下拉电阻器是确保有效电压的一种机制。 您也可以将它们直接连接到 VCC 或 GND。