This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102:B 端口是输入吗?

Guru**** 2546200 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1299223/txu0102-is-b-port-an-input

器件型号:TXU0102
主题中讨论的其他器件:TXU0202

大家好、支持团队。

如果您查看数据表、就会看到有一个器件中的 B 端口表示为输入。
该器件只能在固定方向(AtoB)进行电平转换、对吗?
您能告诉我为什么存在以下法规吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值适用于在 B 侧具有输入的 TXU0202。 (TXU 器件共享数据表是合理的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 支持团队。

    你对我的问题有什么评论吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    请注意、该数据表突出显示了 TXU0102和 TXU0202的配置。 因此,Clemens 的反馈,谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael-San

    感谢您的答复。

    然而、我和我的客户都不理解这一意图。
    这是因为 TXU0202的数据表单独存在。
    为何不使用相同的数据表?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它们都有单独的数据表。 但是、它们作为具有灵活配置的同一器件彼此补充、从而帮助客户了解是否存在其他可用配置、具体取决于用例。

    例如、请参阅 TXU0102数据表中突出显示 TXU0202的图5-1、谢谢。

    此致、

    迈克尔.