This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC173:CD74HC173初始输出值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301032/cd74hc173-cd74hc173-initial-output-value

器件型号:CD74HC173

您好!

我们的设计使用 CD74HC173、目前我们正在通过一些测试验证失效模式和影响分析。

在我们的测试条件下、\OE 和\E 信号是接地的、因此它们始终处于启用状态。 输出信号被上拉、因为它们控制低电平有效总线开关。

 该测试的目的是验证电路板上电时的输出、同时输入(D)和时钟信号(CP)处于低电平状态。

根据数据表、如果时钟处于低电平状态、则输出应为 Q0。

出于这个原因、由于有上拉电阻器、我们预计输出为高电平条件。

然而、输出在~4ms 内变为低电平、然后回到高电平状态。

部件的这种正常行为是否正常?  或者、组件在加电后没有无时钟上升沿的保证输出。