This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC11:上升时间同步

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS4075, SN74HCS11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1300409/sn74hc11-rise-time-synchronization

器件型号:SN74HC11
主题中讨论的其他器件:SN74HCS4075SN74HCS11

您好!  

我在设置中使用的是 TI 3输入和(CD74HC11M96)和或(CD4075BM96)门、下面是使用 Saleae 逻辑分析仪的捕获结果。 与/或门的输入(GPIO-N1、GPIO-N2和 GPIO-N3)为低电平、但在上升脉冲期间、与门比预期提前约20微秒变为高电平。

另外、通过 与和/或门的工作电压范围内改变电源电压(Vcc)、我观察到了一些意外的切换行为、特别是在上升脉冲期间。

任何人都可以确认这一行为或提供见解吗?

谢谢。

    









  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑输入信号违反了输入转换时间限制。 请显示示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    上图显示了示波器捕获。 我们可以看到、在上升脉冲期间、导通和栅极输出发生了一些切换。 或门的 O/p 非常稳定。 此外、这些逻辑集成电路的电源电压会影响这种切换行为。 我希望这些屏幕截图有助于澄清我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上升沿确实太慢了。 (请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?)

    您需要使用具有施密特触发输入的门、例如 SN74HCS11/SN74HCS4075。