This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:用于 SPI MISO/MOSI 级转换

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1300582/lsf0108-for-spi-miso-mosi-level-tanslation

器件型号:LSF0108

我们必须使用只有一个 SPI 且由5V 电源供电的微控制器以1.8V 的电压驱动四个 SPI 器件。

我们将使用如图所示的 LSF0108RKS 转换器。

如图(红线)所示、如果我们将所有信号 MISO 短路、您认为转换器中是否存在任何问题、我们想知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的。

    但您也可以将1.8V 侧的信号合并、只使用一个转换器通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stefano、  

    除了 Clemens 响应外、请确保来自 SPI 器件的输出信号逻辑均相同、以防止 MCU 侧输入端的信号损坏。  

    此致、

    插孔