This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:SN74LV4T125

Guru**** 2505025 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74GTL2014, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301558/sn74lv4t125-sn74lv4t125

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件:SN74GTL2014TXU0104、TXB0104

大家好、

我们 在设计中在3个位置使用了 SN74LV4T125PWR、遗憾的是输入连接到输出引脚、输出连接到缓冲器电路之一的输入引脚

我们想知道是否有任何引脚兼容的部分14-TSSOP (单向/双向缓冲器)可用于在我们的 PCB 上替换此组件以纠正该问题?

非常感谢及时的回应

谢谢。

罗希尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohini:

    遗憾的是、所有其他单向或双向器件都是双电源、 可能并不完全是引脚对引脚。

    您会看到 TXU 系列(例如 TXU0104)、TXB0104和 SN74GTL2014、谢谢你们。

    此致、

    迈克尔.