This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有瞬态的恶劣环境中的 SPI

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805, AM26LV31, LM306, UCC27517, SN65LVDT41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301388/spi-in-rough-environment-with-transients

主题中讨论的其他器件:LM306UCC27517、TLV1805、 SN65LVDT41、AM26LV31

您好!

我们在具有随机瞬态场的恶劣环境中使用 SPI 传输、这些瞬态场 有时会干扰传输。

主要思路是将电平从3V3移到12V (或更高)、这样、感应的瞬变(在4V 范围内) 不会被视为高电平。

我们知道(旧的) CD40109电路、但它们对于 SPI 来说不够快。  现有 SPI 转换器的最终电压为5V。

是否有其他组成部分或想法?

此致、E.品牌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将快速信号转换为更高电压、可以使用 UCC27517等栅极驱动器。 要将其降压、您可以使用任何快速高压比较器、如 TLV1805或 LM306。

    然而、使用更高的电压只能提供有限的保护。 一种好得多的解决方案是差动传输、每个信号具有两条线路。 虽然有专用的 SPI 收发器如 SN65LVDT41/14、但您也可以使用 普通 LVDS 发送器/接收器。 在非常恶劣的环境中、您还可以使用 RS AM26LV31/32等 RS - 422/AM-485收发器。