This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:输出电流额定值

Guru**** 2824095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1300761/sn74lv14a-output-current-rating

器件型号:SN74LV14A

我们计划更改电流板上输出目标阻尼电阻的常数。
μ 电流 μ、峰值电流在10至20 μ s 的周期内大约44 mA (1 μ A 或更低)流动。
(即使在看起来相当大的范围内、关于10 mA 的实际值和平均值也没有任何问题。)

根据数据表、它可读作25mA 连续输出和50mA 最大输出。 μ 在10至20 μ s 周期内使用44 mA 峰值电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单个输出引脚、切勿超过25 mA 的限制。 44 mA 可能会损坏器件。 (钳位电流仅应用于负输出电压、在正常运行期间不会发生这种情况。)

    为什么会有如此大的电流? 是在使输出短路、还是有一个大电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出仅通过降低在 FET 栅极端子上连接的栅极电阻值来稍微提高、未连接任何具体器件。 (FET 的端子容量)

    仅当逻辑输出切换到 H 时、它在一段时间内才显示为峰值。
    数据表中写道、持续电流为25mA、根本没有运行电流或平均电流、但这是否意味着即使在一段时间内也不应超过25mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    不可以、TI 无法保证或描述在建议运行条件之外的运行情况、而且如果您以任何方式超过绝对最大额定值、您将有损坏器件的风险。

    在某些情况下,超过绝对最大值可能是可以接受的,而不会影响器件的可靠性或性能(例如,您看到25mA (例如,2-3纳秒)),当然, TI 无法作出任何保证。 我们的器件非常稳健、即使50mA 仅为1us、也可以正常运行、但是、如果您选择这样做、您将承担全部风险。

    我建议选择一个输出阻尼电阻器、使电流不超过数据表上的值。

    此致!

    马尔科姆