This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:电源为1.2V 时是否有任何 IBIS 模型可供选用?

Guru**** 2846230 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, SN74AXC1T45, SN74AXC8T245, SN74AXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301581/sn74axc8t245-any-ibis-models-available-when-power-supply-is-1-2v

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXCH8T245、SN74AXC4T245 、SN74AXC1T45

电源为1.2V 时是否可使用 IBIS 模型? 适用于这些系列电压转换器: SN74AXCH8T245、 SN74AXC1T45、SN74AXC4T245 和 SN74AXC8T245  

有一些 IBIS、但仅适用于 VCC = 3.3V 和0.7V。 没有其他电压轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasmin:

    您也可以使用下面的、谢谢。

    e2e.ti.com/.../sn74axc8t245.ibs

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。

    我忘记要求 VQFN 封装了。 您是否已与 VQFN 的 IBIS 关联、也就是 SN74AXC8T245RHL 器件型号?

    提供的 IBIS 仅适用于 TSSOP 版本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasmin:

    请注意、提供的适用于所有封装/所有 AXC 器件、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael。

    另一个澄清: AXCH 版本是否与 AXC 在栅极驱动方面相同? 如果没有字母"H"、哪个字母可能代表总线保持电路?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasmin:

    是的、唯一的区别是总线保持功能、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的支持!

    尊重。