This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G07:运行电压异常

Guru**** 2862800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1302119/sn74lvc3g07-abnormal-operating-voltage

器件型号:SN74LVC3G07

大家好、

Honeywell 在项目中采用了 SN74LVC3G07YZPR、但 他们发现即使 VCC 约为1V、SN74LVC3G07YZPR 也可以工作。

这似乎是不正常的,你可以帮助这个?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:  

    模拟门在大约1V 时开始运行。 我们的器件将仅在建议的工作范围内实现所述的性能、但是 、它们通常会通电并在此之前开始输出。

    此致!

    马尔科姆