This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4538:器件型号 CD74HC4538PWR 和 CD74HC4538PWRG4的 ESD 等级

Guru**** 2510935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301977/cd74hc4538-esd-rating-for-part-number-cd74hc4538pwr-and-cd74hc4538pwrg4

器件型号:CD74HC4538

您好!


您能否提供 人体放电模型- ESD 等级 对于这些器件 CD74HC4538PWR CD74HC4538PWRG4
我无法从数据表中获得此信息、也无法从上述器件的质量、可靠性和环境详细信息中获得此信息。
请尽快向我们提供上述信息。


谢谢。此致、
A. Deepak Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个器件均为4000V HBM。

    此致!

    马尔科姆