This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:输入 supply问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1302107/sn74lvc2t45-input-supply

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74LXC2T45

你好,TI专家,

SN74LVC2T45的datasheet中的10.1中要求"首次加电输入电源"、请问这里的input supply是VCCA还是VCCB?还是与DIR的值有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件的输入与 DIR 引脚的配置相关。

    谢谢、您可能还会看到具有更强大电源时序功能的较新版本器件(SN74LXC2T45)。

    此致、

    迈克尔.