This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102:内部输入和输出电路

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301792/txu0102-internal-circuit-of-input-and-output

器件型号:TXU0102

大家好、支持团队。

是否有任何大致介绍内部输入/输出电路的材料?

我们收到了客户的请求。

感谢您的合作。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    有关内部电路、请参阅下文。 如果需要更多信息、请进一步帮助澄清客户的顾虑、谢谢。

    此致、

    迈克尔.