This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:有关最大数据速率的问题

Guru**** 2546720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245, SN74LVCH16374A, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301862/sn74lvch16t245-question-about-maximum-data-rate

器件型号:SN74LVCH16T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH16374ASN74AXC8T245

尊敬的 TI 专家:

我的客户将 SN74LVCH16T245用于其新产品、并且他们对数据速率有疑问。

我的客户需要的条件是3.3V 输入和1.8V 输出。

我发现 SN74LVCH16T245在3.3V 输入/5V 输出条件下支持最大200MHz。

3.3V 输入/1.8V 输出怎么样? 这种情况下的最大数据速率是多少?

(他们需要使用48MHz 时钟速率。)

2.有没有关于每个输入电压和输出电压的最大数据速率的表格?

SN74LVCH16T245于2005年发布。 我的客户担心停产。

您能否推荐支持48MHz 时钟速度(或更高)和16位转换的最新器件?

此致、

蔡斯