This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245RSVR 总线保持功能

Guru**** 2874110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245, SN74AXCH4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301794/sn74avc4t245-sn74avc4t245rsvr-bus-hold-function

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXCH4T245、SN74AVCH4T245

团队、

我想与您确认 SN74AVC4T245RSVR 是否支持总线保持功能? 谢谢!

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 但 SN74AVCH4T245‍RSVR 会改进、及其后继 SN74AXCH4T245‍RSVR。