This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G241:SPICE 模型 SN74LVC2G241

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1302126/sn74lvc2g241-spice-model-sn74lvc2g241

器件型号:SN74LVC2G241

您好

我想使用 TI 提供的 SN74LVC2G241的 SPICE 模型。 我是对的、模型中没有低电平有效1OE 引脚、但1OE 和2OE 都为高电平有效?

此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    出于仿真目的、我们刚刚使用了单个高电平有效使能端、所以您是对的。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Malcom,谢谢你的快速回复:-)