This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS273:SN74HCS273的 MTTFd

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1302889/sn74hcs273-the-mttfd-of-sn74hcs273

器件型号:SN74HCS273

您好!

我们的客户需要我们提供 以下逻辑偏差的 MTTFd、我没有在 TI 网站上搜索、因此请提供、谢谢。

SN74HCS273PWR

SN74LVC1G08DBVRE4

SN74LVC1G66DBVR

SN74HCS72PWR

SN74LVC1G07DBVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    这是功能安全特定型。 如果您需要这些数据、则需要通过 JIRA 申请功能安全文档。 有关如何执行此操作的说明可在内部论坛中找到。

    否则、时基故障率数据通常是我们用于表征器件可靠性的数据、足以满足要求。 您可以在此处找到该数据的估计值:

    MTBF 和 FIT 率估算器

    此致!

    马尔科姆