This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS257B:用于组件的 LTSpice 模型

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LS257B, SN74LS257B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1302828/sn74ls257b-ltspice-model-for-component

器件型号:SN74LS257B
主题中讨论的其他器件:SN54LS257B、

大家好、我正在为 SN74LS257B (实际上是 SN54LS257B)创建仿真模型、 我无法在自己的生命周期内找到 SPICE 模式。 我曾尝试根据数据表中提供的原理图来创建一个组件、但我觉得缺少一些东西。  

四路2线路至1线路数据选择器/多路复用器数据表

我的第一个问题是、是否有人具有'LS257B 的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    我们没有 SPICE 模型、在其他任何地方都找不到。

    在 SPICE 中、这样的数字 IC 往往很难仿真。 是否考虑改用 ngspice? 数字仿真要容易得多。

    此致!

    马尔科姆