This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:未通过电平转换器正常进行 SPI 通信

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303184/sn74axc4t774-spi-communication-is-not-happening-properly-through-the-level-translator

器件型号:SN74AXC4T774

在通过电平转换器进行通信时、MISO 和 MOSI 线路中缺少一位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    假设您需要进行原理图审阅。 但是、 除了 OE 配置外、我看不到 AXC 原理图中存在任何直接问题。

    如果需要更多反馈、请帮助阐明缺失数据行的含义、即在预期高电平时您是否看到低电平? 如果是、AXC 输入是否观察到高电平、而输出是否观察到低电平? 或者 输入和输出都观察到低电平?

    请进一步提供波形、同时确保 OE 实际设置为低电平、以启用器件、因为它似乎被拉至高电平、即禁用 I/O 端口、谢谢。

    此致、

    迈克尔.