This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS244:器件标识验证

Guru**** 2929420 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LS244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301165/sn74ls244-part-marking-verification

器件型号:SN74LS244
主题中讨论的其他器件:SN54LS244

我们是 TI 的停产和过时库存方面的合作伙伴。  我们早在1999年就收到了 SN74LS244N 器件(PN 是966 DC)。  零件上没有 PN 标记-只有一个双标记: 顶部为66CJT0K,底部为5616646-36929。   批号参考:LS244-9270。

确认这些器件标识确实表示了这一可订购器件 PN。

请告知。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    您能否发送具有可见标记的器件图片?

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Malcom, 请看照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    我仍在研究这个问题、但我无法确定、我也不知道我们是否有任何方法来验证远处的标记。

    它几乎看起来可能是一个军事标志(适用于 SN54LS244)、但我不确定。 客户是否对这些设备中的任何设备进行了测试以找出答案?

    此致!

    马尔科姆