This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC125:通用 IC 耐热规范和耐热测量的产品信息

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS138, SN74HCS125, SN74HCS541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303459/sn74hc125-product-information-for-heat-resistant-specifications-of-general-purpose-ics-and-heat-resistant-measures

器件型号:SN74HC125
主题中讨论的其他器件:SN74HCS125SN74HCS541、SN74HCS138

お世話になります

弊社製品の温度特性検査にて御社のICを使ってます

汎用(通用) IC 74HC125、74HC138、74HC541

温度範囲はマイナス40度からプラス90度です μ A (温度范围为-40至+90°C)

数年でICの交換が必要となる為、対策として(作为对策、IC 需要在几年后更换)

耐熱仕様のICが無いか調査してます(调查是否有具有耐热规格的 IC)

耐熱仕様があればご紹介ください(如果您具有耐热规格、请告诉我)

また槽内温度が高い場合の温度対策をご教示いただけるとありがたいです

よろしくお願いいたします

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCS 系列中的更多现代器件(SN74HCS125、SN74HCS138、SN74HCS541)的额定125 °C 型号。 与 HC 的主要区别在于它们具有施密特触发器输入。