This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:初始状态

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303073/sn74avc4t774-initial-status

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

阁下;

我需要有关 SN74AVC4T774RSV 的帮助。

目前这个器件A 端口 是3.3V,B port是1.8V,但在使用过程中3.3V会比1.8V早上电。

当3.3V已经上电1.8V 上电过程中,B2信号会被传送到A2嘛?Ω

我有做一个实验,在B2给了一个1.8V μ A + 10k的上拉,同时捕获A2和B2的信号进行对比,其中A2有发现一个L的波形,持续时间为35us,波形左端对应的B2电压为550mV左右(1.8V上电波形与B2相同),蛮疑惑这个波形的形成的?μ A

谢谢

zyong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上电期间、某些输出可能会出现干扰。 请参阅数据表的第11节。

    考虑使用 SN74AXC4T774、它没有任何电源时序要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了,谢谢  
    但是,更换器件可能没有想象中的那么顺利。
    对于glitches,是否有一个合理的范围,或者说我怎么判定我出现的35us是否为glitch?
    如果1.8V 供电未稳定,A port是否会输出B port传过来的信号呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/OE 为低电平时、当一个电源高于零但低于最小1.1V 时、您可能会看到干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到了,谢谢~