This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:应用建议

Guru**** 2927560 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303712/txs0104e-application-advise

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:PCF8575

您好!

我有一个电路板包含处理器和 I2C 引脚、这些引脚必须与 IO 扩展器 PCF8575通信。 由于电路板上的 I2C 使用3.3V 电压、而 PCF8575使用5V、因此中间有一个电压转换器(VT) TXS0104E。

如果我去掉 VT 并将 IO 扩展器直接连接到电路板、则可正常工作、但由于电压不兼容、可能会在一段时间后损坏电路板。

使 VT 处于通信状态之间无法正常工作。 我已经将 Vcc_a 连接到3.3V、Vcc_b 连接到5V、OE 连接到 Vcc_a 以及公共接地。 在3.3V 侧、来自电路板的时钟和数据进行连接、而在5V 侧、时钟和数据连接到 IO 扩展器。

不知何故、时钟通过了 VT、而不是数据。

我做什么错了吗、或者 TXS0104E 不适用于 I2C 通信?

此致

马西莫·托萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    TXS0104E 支持 I2C 信号。  您是否能够提供数据/时钟信号的任何原理图/波形? 与 CLK 线路和数据线路相比、有什么区别?  

    另外、请查看 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的 Do’s 和 Don’ts 、了解如何使用该器件进行正确设计。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们找到了另一种解决方案、我们去掉了电压转换器。

    我想 知道为什么 VT 不工作、但我目前没有时间进行进一步调查。

    感谢您的支持。

    此致

    马西莫