This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:输入电平高于功率电平(但低于5V)

Guru**** 2522800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303869/sn74lvc1t45-input-levels-above-power-levels-but-below-5v

器件型号:SN74LVC1T45

是否可以向 SN74LVC1T45DRLR 施加高于不超过5V 的功率级别的输入信号?
我想让 VCCA=VCCB=3.3V 电源、这样 VIHmin =2V、因为输入通常会接收3.3V 逻辑电平。
然而、我的应用还需要能够接受5V 逻辑电平。
因此、在 VCCA=VCCB=3.3V 的情况下、向 SN74LVC1T45DRLR 施加5V 输入逻辑是否安全?