This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:关于推荐的 ESD 输入电容

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303993/sn74lvc1t45-about-recommended-input-capacotance-for-esd

器件型号:SN74LVC1T45

你(们)好。

您能否告诉我 ESD 的建议输入电容器容量?

目标引脚在 SN74LVC1T45中为引脚3。

我认为这会导致延迟、

因此、我想知道可以插入的最大容量值。

谢谢你。

此致、

宫田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由3.3V Δt 时、Δ V/Δ t 的 Δv 值为10ns/V;电容器不得使输入边沿速率低于此速率。

    通常、为了保护输入引脚免受 ESD 影响、应使用钳位/ESD/TVS 二极管。