This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G34:有关器件的热性能数据

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303503/sn74lvc3g34-for-the-thermal-data-for-the-device

器件型号:SN74LVC3G34

大家好、  

请帮助我们以下提到的查询。

1]对于器件系列 SN74LVC3G34DCTR 在热性能数据下仅存在结-环境热阻。
  我们需要结外壳的热阻值和结板的热阻值。 那么、如何才能
  这些值..

正在寻找您的最新响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    结果如下:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 185.3
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 115.6
    结果-θ JB (标准数据表值) 97.8
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 41.2
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 96.8

    此致!

    马尔科姆