This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS273:MTTFd 参数要求

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303423/sn74hcs273-mttfd-parameter-requirements

器件型号:SN74HCS273

您好、TI!

我们 目前使用 SN74HCS273PWR 开发产品、但 MTTFd 参数是进行可靠性验证所必需的。

您是否要提供   SN74HCS273PWR 的 MTTFd?

Br

凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    如果您需要 MTTFD、则必须申请功能安全文档。 有关如何执行此操作的说明可在我们的内部论坛上找到。 否则、我们只能提供 MTBF 和时基故障率估算器中的时基故障率。

    此致!

    马尔科姆