This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT00:器件的最高结温是多少?

Guru**** 2930170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT08, SN74ACT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303731/sn74act00-what-is-the-max-junction-temperature-of-the-device

器件型号:SN74ACT00
主题中讨论的其他器件:SN74ACT08SN74ACT14

大家好、

我看到数据表只描述了最大 Ta、但没有描述最大 Tj、所以我想知道器件的最大 Tj 是多少?

此外、 SN74ACT14和 SN74ACT08也有这个问题。

谢谢!

此致、

鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:

    逻辑器件的最高结温为150°C。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    感谢您的回复!

    Br、

    鲍文