This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:I2C SCL 未被拉至低电平

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303299/txs0102-i2c-scl-not-pulled-low

器件型号:TXS0102

您好!

我使用 TXS0102将逻辑电压为2.8V 的 GPS 器件与  3.3V 的主机 uC 相连接。 I2C 时钟信号正常、2.8V 转换信号也正常、但 I2C 数据线未被拉至低电平、这仅在我连接了 TXS0102时发生。 如果我切断主机 IC 和 TXS0102之间的连接、它会被拉低。

 在原理图上是否有任何看起来不正确的地方?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    在 TXS0102有一个外部上拉电阻器的情况下可以看到这种情况。 请注意、TXS 系列已具有内部10k Ω 上拉电阻、因此不需要外部上拉电阻。 我在原理图中没有看到任何内容、但您能否确认主机/外设内部是否有任何内容? 如果可能、还请提供所见异常的波形。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了张贴波浪的图片。  主机 IC 具有通常为 I2C 配置的引脚。 我将必须检查它是否在内部打开了任何上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    感谢您发送波形。 一旦确定上拉电 阻器确实/不存在、请联系。  

    以下应用手册讨论了外部上拉如何影响内部上拉(导致分压器网络):

    上拉和下拉电阻器对 TXS 和 TXB 器件的影响

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 从设备为 GPS、为了能够使用 I2C、我需要另一个固件版本。 更新了 GPS 固件、I2C 现在可以正常工作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jose、


    您能否确认 更新固件是否解决了您的问题?  如果是、我将关闭该主题。  

    此致、

    插孔